This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC8531: DAC手册上 LINEARITY ERROR AND DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR

Part Number: DAC8531


看到DAC8531手册上有线性误差与非线性误差,请教一下,这两个是怎么定义的,区别又是什么呢?谢谢

  • 您好,

    关于DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR,在理想 DAC 中,任何两个连续 DAC code 都应该是一个 LSB。但是在实际DAC中并不是这样的,连续的两个code 与理想的1LSB存在偏差,这个DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR就是描述的 DAC 可能出现的任何两个连续代码的最坏情况下的偏差。

    关于LINEARITY ERROR,与DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR有些相似,它是描述的整体的输出非线性,即在整个代码区间输出传输函数与理想传输函数的线性差别。

    区别是DIFFERENTIAL LINEARITY ERROR是描述的连续的两个输出代码时与理想输出(1LSB)之间的偏差;

    LINEARITY ERROR是描述的整体的输出传输函数与理想传输函数的线性差别;

  • 我在网上找了一个图片,可能对您理解LINEARITY误差有帮助: