This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

请教ADS8322输入失调的疑问.

Other Parts Discussed in Thread: ADS8322, ADS8323

现在在做一个滤光片透光率的采集  用到ADS8322Y  Vref用的是芯片内部的2.5V   目前发现在输入接地的情况下还有接近1mV的转换结果   规格书中有一指标为Offset error   为正负1mV   这是否就是导致上述结果的原因呢   如果是的话那16位的AD那还有什么意义呢  我看到与ADS8322同系列的几款16位AD芯片的规格书中没有Offset error这一项指标  是否我对这个指标的理解有误?希望能得到各位的帮助,谢谢!

  • Hi

       从datasheet的参数表以及你测试的结果看,1mV确实是ADC的系统误差, 也就是ADC的有效位大概12位(不到13位)

       对于ADC而言,即便是恒定的0V输入,也会有一定的输出输出,这个为noise,按照16位的ADC, 如果能做到12位以上,误差是5/2^16*2^4=1.25mV.

       如果你选择24位的ADC,  如果做到18位以上,误差是5/2^24*2^6=20uV.

       所以你可以选择较多位数的ADC来减小误差。

  • Hi

        另外你还可以通过offset校正的方法来提高转换的准确度。

        ADS8323本身不具备自校正的功能,你可以通过控制芯片(MCU/DSP)来做,在控制芯片(MCU/DSP)程序里面增加这个功能,芯片启动转换之前,程序控制给一个稳定的电压(0V)到ADC输入,得到一个转换值(offset误差),  对对于之后所有的转换值有需要与这个offset值相叠加而得到最终的转换值。

  • 谢谢楼上的热心解答,对此问题有了更多理解