Part Number: ADS8168
Other Parts Discussed in Thread: LM324, INA133, , OPA320
打算用ADS8168采集外部正负10V信号(单端,频率大概100KHz)。目前的前端调理路径是:先衰减5倍到正负2V后,再添加2.048V直流偏置,以匹配ADS8168的内部参考电压 4.092V。(见附件图片1的说明)

具体来说:先用LM324做衰减、跟随,然后输入INA133,添加 Vref/2 的偏置。通过软件仿真(见附件图片2),看来可行。

有两个问题想请教一下:
1) 考虑INA133内部的精密电阻网络,不能设定信号的放大、衰减倍数,所以被迫加了一片LM324先做衰减、跟随。在此想咨询的是,是否有推荐的集成运放,能同时实现上述衰减+直流偏置的功能?
2) 如果没有的话,这个放大器配置(LM324+INA133),可以放在ADS8168的多路复用器 和 ADC之间吗? 是否会引入阻抗匹配等之类的问题?
如果有新的集成运放推荐的话,这个集成运放,是否也可以配合ADS8168使用?
谢谢,