dear all ,
大家好,
我们的项目中有一个关于压力传感器选型的问题, 现在在此 请教各位工友 ,
there is a selection issue in our one project , could you please help me ,
问题描述 :
description :
德州仪器压力传感器 型号, 2Cp5-47 range is 0~500Psis 2Cp5-51 is 0~400Psis , 我们当前项目产品系统的压力范围大致是0——310pis ,
2Cp5-47 range is 0~500Psis 2Cp5-51 is 0~400Psis , in this project we only using the rang around 0~310 psis .
如果我们采用较高量程的压力传感器使用在 压力很低的系统上, 这样对检测的 结果又什么影响 ?
if we adopt a large pressure senor on a little system , what is the affect ?
期待您的指教 ,
hope can learn more from you .
方便的话没,请将技术答复发送至我的邮箱 , sean.ye@merak -hvac.com
非常感谢 !
thanks !