Other Parts Discussed in Thread: TLC2543
我在10片2543中就发现3片在输入直接GND时转换结果为6左右,其余7片转换为0。而且线性度也不是很好:调理电路前分别加12V和5V电压,有2片在5V时转换结果相近,但在12V时结果差5。其它片子之间的转换结果有的一致,有的不一致。实验是在同一块板子上做的,只是更换了2543。同一片2543 的现象是可重复的。采样间隔2.5ms,连续8次采样取均值。很明显,这批2543的一致性并不好。是什么原因?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TLC2543
我在10片2543中就发现3片在输入直接GND时转换结果为6左右,其余7片转换为0。而且线性度也不是很好:调理电路前分别加12V和5V电压,有2片在5V时转换结果相近,但在12V时结果差5。其它片子之间的转换结果有的一致,有的不一致。实验是在同一块板子上做的,只是更换了2543。同一片2543 的现象是可重复的。采样间隔2.5ms,连续8次采样取均值。很明显,这批2543的一致性并不好。是什么原因?
Hi
是否仅仅这个批次有次问题,而以往买的批次没有这个问题?
TLC2543是十二位的ADC,有效位不可能做到十二位,即便是0V(GND)输入,也会有1~2位的noise输出的。
Hi
如果你采用多次采样转换求平均得到转换值得话,noise是可以减小的。
这是我首次使用TLC2543,就遇到了这种情况。那3片输入GND转换结果非零的片子其结果都在6以上,很稳定,应该不是噪音。其余7片转换结果为零,也很稳定。
Hi
可以的话,在找代理商拿一个批量测试看看,原因是如你所说,看起来存在同意批次的一致性不好。
其中仅仅e络盟可以小批量购买。