我在读取AD值和TE值的时候发现,每次发送读取AD的命令,得到的却是TE值,然后下一次发送读取TE值的命令,得到的却是AD值。
有没有人遇到过类似的事情?
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
G2553,12MHz,单次读取,8SPS,PGA=16。
我个人认为,在我的这个情况里,每次发送命令之后,得到的是上一次的转换值。
对于ADS1118,如果想要发送AD命令,本次得到AD值,是不是可以通过加延时或者调整SPS来实现,还是说不论怎样,得到的都是上一次命令的转换值?