Other Parts Discussed in Thread: ADS4129, SN74AVC16244
使用25M的采样频率对1M的信号进行采样,ADS4129以12位cmos电平输出,出来后的数据接缓存器SN74AVC16244,缓存器工作电压是3.3V,在工作过程中缓存器很烫,芯片管脚没有短路,焊接没有问题,同时也注意了缓存器方向问题,AD转换数据输出也有;上电不工作时也发烫,想请教各位其中的原因可能是什么呢?谢谢给位了!!!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS4129, SN74AVC16244
使用25M的采样频率对1M的信号进行采样,ADS4129以12位cmos电平输出,出来后的数据接缓存器SN74AVC16244,缓存器工作电压是3.3V,在工作过程中缓存器很烫,芯片管脚没有短路,焊接没有问题,同时也注意了缓存器方向问题,AD转换数据输出也有;上电不工作时也发烫,想请教各位其中的原因可能是什么呢?谢谢给位了!!!
Hi
关于缓存器SN74AVC16244的用法建议你在“接口”论坛中讨论: http://www.deyisupport.com/question_answer/analog/interface_and_clocks/f/59.aspx
Hi
缓冲器是高度抗输入,所以主要注意一下供电3.3V是否稳定(主要就是过压的现象), 然后就是缓冲器的输出,负载电流不能太大(故需要确认SN74AVC16244的负载)
Hi
不客气。
请问是否有确认到问题所在? 可以将结果分享到论坛上。
HI,供电的电压没超过3.3V,SN74AVC16244后面接22欧姆的排阻,我断开负载后,还是有些热,另外请问22欧姆的排阻的作用是为了阻抗匹配么,谢谢啦!
Hi
这个你需要看一下你后级芯片输入阻抗的要求。
不过一般而言,很多时候因为输入线比较长,可能会产生寄生电感,而为了避免和芯片输入脚的寄生电容产生震荡,所以加了排阻。
另外就是你可以在TI网站上申请样片测试。