This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
你是采用外部时钟CLK吗? 有没有直接采用芯片内部时钟2.048MHz,试一下。
如果你采用外部时钟,或可以参考TI评估板的电路: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/sbau171c/sbau171c.pdf 见第五十七页,时钟芯片采用HC735-2.048MHZ.
请提供你这块的电路图,看是否是时钟信号输入不对?或者是时钟芯片的问题。
一直是使用的芯片内部的时钟。我数字电源使用的是1.8V,模拟电源和后端单片机电源是连在一起的3.3V。我硬件连接完全是按照datasheet上面的单电源参考连接的。几乎没有加任何硬件电路。
Hi
你的50Hz频率不是指CLK频率,而是指DRDY的频率是吧?
DRDY指的是Data ready,建议你参照datasheet:http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/ads1298.pdf 第三十二、三十三页:Figure 37、38的时序确认一下。
DRDY的频率会与SCLK的频率有关,对于一个数据周期,器件DIN,DOUT,用到的SLCK周期数都是比较固定的,另外就是看是否有延时。