Other Parts Discussed in Thread: ADS5263EVM, ADS5263
小弟目前用的是 ADS5263这块芯片,调试过程中,发现提不提供时钟给该ADC,这块芯片的ADCLKP和ADCLKM 都有410Hz左右的输出差分时钟,占空比25%左右。LCLKP和LCLKM都有6.7KHz左右的输出差分时钟,占空比50%左右。求助大神们,请问怎么解决这个问题以及这个问题的原因是什么啊? 有没有ADS5263EVM的原理图啊。拜谢各位!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: ADS5263EVM, ADS5263
小弟目前用的是 ADS5263这块芯片,调试过程中,发现提不提供时钟给该ADC,这块芯片的ADCLKP和ADCLKM 都有410Hz左右的输出差分时钟,占空比25%左右。LCLKP和LCLKM都有6.7KHz左右的输出差分时钟,占空比50%左右。求助大神们,请问怎么解决这个问题以及这个问题的原因是什么啊? 有没有ADS5263EVM的原理图啊。拜谢各位!
User‘s guide最后有原理图:
嗯,谢谢,我查一下!我用的时钟是单端输入,CLKM接地。不知道有没有影响?
Hi
CLK输入时可以单端输入的,见CLKM脚定义:Negative differential clock input. For single-ended clock, tie CLKM to ground.
在datasheet第八页 参数表定义:single-ended 3.3V, 可以尝试一下给3.3V/0V 50%占空比的方波看一下效果?
Hi
如之前的建议,尽快在TI官网申请样片测试:http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp
Hi
您多少钱一片买的?是否是找之前同一家代理商买的。见TI的小批量代理商:
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=63312
这个芯片太贵了,所以TI没有提供样片。
Hi
如果电路连接是依照User guide.
芯片启动后, 硬件上reset一下后,再测试:Through a hardware reset by applying a low-going pulse on the RESET pin (of width greater than 10 ns) a
您好,感谢您一直以来对我的帮助,芯片由我公司的物资处购买,我申请了20片,价格多少我不清楚,我想问下:该芯片的焊接温度是多少?是不是我焊接温度太高,使得芯片已坏? 现用的7块芯片中有6块是前面所述的默认就有时钟输出,不管有没有时钟输入。另外那块是不管怎么配置,都没有时钟输出。 我想请您帮我下哈:
1:该芯片的适宜焊接温度,可不可能在芯片购买的过程中被静电击坏?
2:该芯片的开发板我怎么能快速买到,我想求证下到底问题是在我的板子还是逻辑还是芯片的问题。
3:我对PDF的理解是,其实不需要配置该芯片,只需要提供正确电压和时钟,设置为内部偏置和PD为低电平。应该就可以工作了。不知道对不对?
4:有没有该芯片的技术支持电话
如果您能帮上忙,感激不尽。
Hi
一般芯片的焊接温度350°C, 焊接时间10s左右, 用热风焊接。
一般来说不容易被静电击坏,但不能完全排除这个可能性,我仍然比较怀疑是芯片问题,建议你们找TI授权代理商买,质量才有保障:
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=63312
Hi
EVM扳购买见如下网站:http://www.ti.com.cn/tihome/cn/docs/homepage.tsp
可以找代理商买,也可以找estore, 你可以问一下代理上的速度。
这颗芯片在中国使用需要申请许可证,你们可以直接绕过许可证从TI代理处购买样片?