一直对ΔΣADC的一些术语有些模糊,因此在这样地方希望TI的专家们能帮助我理清思绪,不在纠结,顺利进行设计。问题如下:
1、在ΔΣADC的说明中,会有Data Rate的说明,数据速率,这个具体的指标指ADC的采样速率还是ADC转换后的数据输出速率?比如ADS1258Auto-Scan Data Rate:23.7K
2、因为现在我们实际需要在10ms内完成8通道的数据采集和数据传输到处理器,如何利用在ΔΣADC的说明中计算,是否速度满足10ms的要求,比如ADS1258?
谢谢,专家们,概念理不清!