This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS8686S: ADS8686S busy信号异常拉高,无法退出

Part Number: ADS8686S


您好,我们这边用FPGA控制ADS8686S进行AD采集,做了40套产品,现在有两套出现,CONVST信号拉高后busy信号拉高,正常busy信号转换完成后拉低,出现异常时busy信号无法拉低,一致保持在转换模式,

我这边采用的是纯硬件配置模式,采样范围±10V 未启用通道序列器,通道选择通过FPGA选择,重新上电后恢复正常

SEQEN <= 1'b0;

HW_RNGSEL< = 2'b11;

 我时序图如下图所示(采样时序图1为10ns单位):
通道切换采样时序图:
单次采样时序图:
原理图如下:
后来发现时序图有点问题,CHSEL[2:0]通道切换和CONVST命令是同一个时钟启动的,手册要求CHSEL信号超前50ns,不知道是不是这个原因造成的,无法验证
  • 您好,

    我认为很可能是您说的这个原因,在数据表7.4.1.22 BUSY (Output)部分,如下截图有叙述:在转换过程完成且转换数据锁定到输出数据寄存器以进行读出之前,BUSY 输出保持高电平。

    另外,在数据表7.4.2.4.1 Hardware Mode Channel Selection部分,如下截图:设备会在转换过程中对 CHSELx 状态进行采样。

    您的情况是“CHSEL[2:0]通道切换和CONVST命令是同一个时钟启动的”,也就是说在CONVST拉高时,即转换过程开始时,设备对CHSELx 状态采样,又采样了通道切换之前的通道(切换后的通道CHSELx 值没被采集,又采集了原来的CHSELx 值),但是采集这个CHSELx 值会有个过程(设备会在转换过程中对 CHSELx 状态进行采样),因此设备很可能采集了一个无意义的CHSELx 值,因为它是变化的(CHSEL[2:0]通道切换和CONVST命令是同一个时钟启动的),因此,在这种情况下时序可能乱了,设备不能正常完成转换过程,BUSY 无法拉低。

    另外,请请确保在BUSY 输出的下降边缘之前完成数据读取操作。

  • 谢谢,感觉应该是这个原因,我已经按照手册优化了采样流程,跑机验证这个问题是否解决。

  • 好的,等待您的验证结果