Part Number: ADS1299
DOUT是在SCLK的上升沿进行数据移出,想知道 它是每下降沿进行一次采样,紧接着下一个上升沿就将其数据输出?还是说,在采购24个后在第25个周期的上升沿将其前24位的数据输出?或者在采集够216个在输出?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
ADS1299是8通道ADC,内部集成了8路 delta-sigma (ΔΣ) ADC模块,如果每个通道的ADC都使能的话,那么它们是同时对8路输入进行AD转换的,同时启动转换,同时转换完成,转换完成后,DRDY信号会拉低指示转换完成,主控端可以控制SPI总线时序在DOUT上读取转换结果了;在连续转换模式下,设备将转换结果存放在output register 里,可以用RDATAC命令直接输出;在非连续转换模式下,设备将转换结果存放在output shift register,使用RDATA命令读取。
因此,它是在转换完成后,才可以输出的;不管是使能几通道ADC,所有通道的ADC是同时启动转换同时转换完成的,不是顺序启动转换顺序转换完成的;
希望以上解释清楚了您的疑惑,有不清楚之处请回帖