This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS5553: ADS5553信号链路设计

Part Number: ADS5553


现在我的需求是采集多路电阻两端的交流电压,信号源激励频率为10kHz-1MHz,该激励信号经过电阻之后需要采集电阻两端的电压,电阻电压需要送到ADC采集,但是我不太会信号链路的设计,是电阻两端的电压经过运放转单端电压之后,在经过差分放大器单端转差分输送给AD么?还是直接用差分放大器采集电阻两端的电压输送给AD?中间需要添加滤波器么?

  • 您好,

    ADS5553的模拟输入端需要固定共模电压的差分输入,因此采集信号最终要转换为差分信号输入至ADC;

    电阻两端的电压经过运放转单端电压之后,在经过差分放大器单端转差分输送给AD么?还是直接用差分放大器采集电阻两端的电压输送给AD?中间需要添加滤波器么?

    是采用前一种还是后一种,取决于设计需求对采集信号精度的要求,因为一般全差分放大器(FDA)的输入失调电压比较大,直接用FDA采集小的输入信号会引入比较大的误差;若第一级采用精密运放,引入的误差会小一些;但缺点是需再增加一级FDA将单端信号转为差分信号;

    是否需要加滤波电路,取决于采集信号处的电路环境,如果存在干扰信号,建议在前端加滤波电路;

    另外,ADS5553模拟输入端是开关电容电路,建议在ADS5553输入附近加如下绿色框内RC滤波电路,以将信号源与 ADC 的开关输入隔离;

    下面链接是ADS5553 EVM用户指南,里面有电路图,希望对您有参考价值:

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/ug/slwu021/slwu021.pdf

  • 也就是说如果我想误差小点其信号链是这样的:电阻电压信号->精密运放转单端->跟随器->抗混叠滤波->单端转差分->ADs5553是这样吗,跟随器这一环节需要吗?主要目的是电阻电压信号的采集

  • 抗混叠滤波建议紧挨着ADS5553输入端放置,即放在单端转差分后面;

    另外,请注意采集信号的放大是在精密运放这一级,因为信号放大同时也放大了输入失调电压,因此这一级选择输入失调电压小的精密运放;

    您加跟随器是基于什么的考虑?