This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299: 當使用單極電源(5V, 3.3V)時AVSS 與類比地 該如何連接, 以及菊花串時SRB如何連接?

Part Number: ADS1299


1.

目前將訊號輸入的GND 與AVSS連接 在圖中以都以AGND表示  其他地為類比地(DGND)

結果: 輸出訊號雜訊大且訊號失真,我該如何改善連接

目前想法是將原AVSS部分共在一起    其他地部分都共至一起(包含原本DGND數位地)

供電輸出5V 3.3V 及一個GND     AVSS部分我該如何連接      

2. 當使用菊花串時,兩塊IC有不同SRB 如何連接? 是直接共再一起嗎? 暫存器有需要額外設定嗎?

  • 您好,

    1、信号地一共分两类,数字地和模拟地,在datasheet中Figure 80有Example Layout,如下截图,注意看右上角的图标,您可以参考这个进行连接;

    关于模拟输入信号的地,它属于模拟地;

    关于供电电源的地,它属于电源地或功率地,最好单点与信号地连接在一起;

    另外,这个gerber文件希望对您PCB Layout 有参考价值:

    6038.ads1x9xecgfe_gerb.zip

    2、关于SRB的连接,这个需要根据您的应用,您可以查看其内部MUX连接情况,如下datasheet 截图:

    SRB1和SRB2 有对应的寄存器控制bit 控制开关的开/合