1.
目前將訊號輸入的GND 與AVSS連接 在圖中以都以AGND表示 其他地為類比地(DGND)
結果: 輸出訊號雜訊大且訊號失真,我該如何改善連接
目前想法是將原AVSS部分共在一起 其他地部分都共至一起(包含原本DGND數位地)
供電輸出5V 3.3V 及一個GND AVSS部分我該如何連接
2. 當使用菊花串時,兩塊IC有不同SRB 如何連接? 是直接共再一起嗎? 暫存器有需要額外設定嗎?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1.
目前將訊號輸入的GND 與AVSS連接 在圖中以都以AGND表示 其他地為類比地(DGND)
結果: 輸出訊號雜訊大且訊號失真,我該如何改善連接
目前想法是將原AVSS部分共在一起 其他地部分都共至一起(包含原本DGND數位地)
供電輸出5V 3.3V 及一個GND AVSS部分我該如何連接
2. 當使用菊花串時,兩塊IC有不同SRB 如何連接? 是直接共再一起嗎? 暫存器有需要額外設定嗎?
您好,
1、信号地一共分两类,数字地和模拟地,在datasheet中Figure 80有Example Layout,如下截图,注意看右上角的图标,您可以参考这个进行连接;
关于模拟输入信号的地,它属于模拟地;
关于供电电源的地,它属于电源地或功率地,最好单点与信号地连接在一起;
另外,这个gerber文件希望对您PCB Layout 有参考价值:
2、关于SRB的连接,这个需要根据您的应用,您可以查看其内部MUX连接情况,如下datasheet 截图:
SRB1和SRB2 有对应的寄存器控制bit 控制开关的开/合