工作人员你好
我在使用TSW1400EVM测试后遇到了这样的问题

根据和一些工作人员的沟通大致上将问题集中在了供电部分。
我这里使用Agilent E3632A电源,供电幅度0-15V 7A通道,在给TSW1400EVM供电时,在电压5V的情况下,电流始终保持在0.38A上下,和说明书中4A的电流差距太大。
也根据一些帖子的说法更换了供电电源线,依旧没有进展。请问可能是什么问题导致的呢?
此外我在使用HSDC Pro给TSW1400EVM download fireware后,板子的电流可以维持在1.1A,这似乎表示硬件没有坏掉,但是始终达不到4A的水平。