这个ADS1146电路比较简单如图,AVDD/AVSS双极+-2.5v供电,各电压都正常,看数据手册把RESET和START两个引脚先后保持高电平,复位后DRDY引脚就会有连续的5HZ下降沿信号输出了不需要配置,这是我的理解对不对?实际是DRDY一直高电平没变化,试着读写寄存器DOUT/DRDY引脚也一直高电平无信号感觉芯片没工作,SPI时钟CS信号配置都有,请教这是什么问题?电路要注意哪里?是否芯片不正常?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
这个ADS1146电路比较简单如图,AVDD/AVSS双极+-2.5v供电,各电压都正常,看数据手册把RESET和START两个引脚先后保持高电平,复位后DRDY引脚就会有连续的5HZ下降沿信号输出了不需要配置,这是我的理解对不对?实际是DRDY一直高电平没变化,试着读写寄存器DOUT/DRDY引脚也一直高电平无信号感觉芯片没工作,SPI时钟CS信号配置都有,请教这是什么问题?电路要注意哪里?是否芯片不正常?
您好,
看数据手册把RESET和START两个引脚先后保持高电平,复位后DRDY引脚就会有连续的5HZ下降沿信号输出了不需要配置,这是我的理解对不对?
这里不需要复位,reset低电平时,就会复位芯片;
reset高电平时,拉高START保持高,就会进入连续转换,DRDY输出完成转换脉冲,如下截图,您这里取消复位操作,看是否解决问题?

抱歉,点错了,点击“回复”点成“TI认为已解决”了,不过这里没啥关系;
基准电压您接入的是多少?检查下是否满足以下范围:

模拟电源使用±2.5V没问题;数字电源使用3.3V没问题;
检查下主控端的SPI电平是否与ADC 的电平兼容?主控端是否与ADC共地?
ADC寄存器是否可以正确读写,即写入后是否可以正确读出?请注意在与寄存器通信前,需要拉高START;
关于ADC启动转换,建议您具体看下 datasheet 9.4.4 Conversion Control