刚接触ADS8568芯片,有几个问题想请教一下:
1、手册的25页有提到如果驱动运放的带宽设置不能满足公式f3dB=ln(2)(n+1)/2paitACQ ,将会产生增益误差,是不是说如果驱动运放的带宽给定,那么芯片只能保证在某个采样频率下其增益误差可以忽略不计?那么在其他采样频率下其增益误差会有多大呢?是手册中说的±0.25%(参考REFIO的电压)吗?
2、如果我要求AD采样精度为±10mV,ADS8568的校准怎么做呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
刚接触ADS8568芯片,有几个问题想请教一下:
1、手册的25页有提到如果驱动运放的带宽设置不能满足公式f3dB=ln(2)(n+1)/2paitACQ ,将会产生增益误差,是不是说如果驱动运放的带宽给定,那么芯片只能保证在某个采样频率下其增益误差可以忽略不计?那么在其他采样频率下其增益误差会有多大呢?是手册中说的±0.25%(参考REFIO的电压)吗?
2、如果我要求AD采样精度为±10mV,ADS8568的校准怎么做呢?
Hi
A gain error occurs if a given application does not fulfill the bandwidth requirement, 我的理解是运放带宽不够会引起增益误差。
当你选择好运放(带宽给定), 有公式决定了最小tACQ也就是最大fACQ, 实际上这个也就就限制了采样率。
Gain的误差并不是带宽不够造成的,但是带宽不够会造成额外的gain损失。 ±0.25%是在正常的合适的带宽下依然有的增益误差。
Hi
ADS8568 是16位ADC,假设你选择2.5V参考电压,+/-10V输入,如果你可以做到11位的有效位, 最小分辨率就是20V/2^11=10mV, 即可达到要求。
关于ADC的增益误差的校准一般有两点式或多点式,这个文档供你参考一下- http://wenku.baidu.com/view/e1c5fa380912a216147929a2.html
关于ADC的校准TI也提供一个基于Stellaris® LM3S内部ADC的校准实例的应用,主要是校准增益和偏移误差,你也可以参考一下- http://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhca509c/zhca509c.pdf