Part Number: DAC8565
Other Parts Discussed in Thread: DAC8555, DAC8164, DAC7564, DAC8554
你好,DAC8565和dac8555的管脚是pin对pin的,两者能直接相互替换吗?如果不能,哪里需要注意呢?程序是否需要更改?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,二者主要的区别在于DAC8565内部集成了2.5V参考。而DAC8555只能使用外部参考。

关于是否能直接替换,TI的每一款器件都都自己独特的电气特性,不同的架构,不同的模拟特性比如针对DAC包括 noise, INL, total unadjusted error, glitch。 适用于不同的的应用,不同的客户需求,有些应用可能注重温漂,有些可能重视噪声要求,有些应用可能是不同的分辨率等,所以每一款都会有不同的应用。
所以能和8565直接替代的DAC7564和DAC8164,分别为12bit和14bit DAC。
程序是否需要修改,可以对比下二者数据手册的寄存器配置。
您好,DAC8555还在量产,为什么要寻找替代产品?是因为器件比较老了吗? 正如上面所说每一款的模拟性能都有差异。
与其最接近的DAC8554,但是器件也比较老了。
所以如果您正在新设计或应用中选型,我想您可以将需求列举出来,方便我们选型。