Other Parts Discussed in Thread: LM5069
ADS8688A在应用时,因主机先行上电采样芯片处于工作模式,此时模拟量信号的输入端口会在系统带电情况下,存在不同时接入的情况。在这种工况下,发现ADS8688A芯片会出现发热情况。请问ADS8688A是否不能支持带电情况下的信号热插拔?(模拟量信号范围都在芯片采样范围内,且芯片发热会出现基准电压变小的情况)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,上电发热我怀疑芯片由于热插拔已经损坏。我并没有找到ADS8688A能支持热插拔的依据,但是对于不支持热插拔的器件来说,热插拔会损坏某些零件导致芯片损坏。
如果正常给输入信号,不热插拔,ADS8688A能正常工作吗?
正常给输入信号,ADS8688A能正常工作,热插拔芯片发热后,重新给系统上电,芯片可以恢复正常工作且不发热。热插拔导致芯片发热的原因具体是什么?【我们现在使用的ADS8688A,模拟口输入使用的单端输入,ADC的负端输入都直接接的模拟地。】
很有可能是热插拔出现的瞬态电流太大导致器件发热。
我想如果您的应用需要热插拔,是不是可以像数据手册上的应用,加上一片热插拔限流器件从而预防瞬态电流过大保护芯片。

你好,这个LM5069是主要针对系统电源输入端的,对ADS8688A的ADC采样通道热插拔有用吗?今天又出现一个很奇怪的问题,ADC8688A的SPI口进行数据搬运时,发现SOMI口没有数据波形,为低电平[外部有做10K的上拉,上拉到电源3.3V],片选、复位和其他SPI口工作都有波形,请问这个是怎么回事?
我们确实有IO口保护器件,比如浪涌保护,电流限制,过压保护,short to power 等这些器件。
https://www.ti.com.cn/zh-cn/interface/circuit-protection/products.html#~p2192=Surge%20Protection
发现SOMI口没有数据波形
SOMI是SDO吗?
SOMI口是接的ADS8688A的SDO口,一直为低电平,但我SDO口的外部接了上拉电阻。这个问题有点奇怪?
SDO 一直为低电平,有测量SPI时序吗?可以看到SCLK需要16个周期转换时间,之后才会有输出。
另外,SDO为low,是否触发了Alarm信号,测量下Alarm引脚是否为高电平?

ADS8688A的SCLK可以确定有16个周期转换时间,我们现在Alarm信号脚没有用,也未接出来,处于悬空状态。是否对芯片工作有影响?
您好,抱歉上周休假回复晚了。
ALarm是输出引脚,如果不用的话悬空是可以的。不会对SDO输出有影响。
如果不监测Alarm引脚的状态,只读寄存器10h也是可以读取判断是否有detect Alarm。
您能将测量的SPI时序附上看下吗?
现在遇到的问题是SDO一直为low,芯片的各个引脚电压都正常吗?