This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1120: 供电电压变化,采样值也变化。

Part Number: ADS1120


用来做扭矩传感器测量,128倍增益放大,电池供电电压3V。但改变供电电压,电压降低或者升高(2.3V,2.7V,3V,3.3V),即使采用内部2.048V电压基准,采样值也会变化,而且是随着电压降低,采样值增大。

数据表里没有关于供电电压和采样值关系的说明或图表,如果是这样,只能通过测量来找寻规律,通过软件修复了吗?

  • 您好,

    采样值不应随供电电压变化,您在改变供电电压时,是待供电电压稳定后读取的AD转换结果吗?在上电后或由外部参考电压切换为内部参考电压后,需等待25 µs以使内部参考电压稳定,当然改变供电电压时,也需等待一段时间使供电电压、基准电压稳定。

    最主要的是您的输入信号是什么?输入信号是否满足输入共模电压要求?在使能PGA后,其输入信号范围与 旁路PGA时不同,具体请查看数据手册 8.3.2.1部分以确认是否满足要求。

  • 传感器的供电电源是稳压芯片供电3.3V,之前填成供电检测电压了。检测电压降低,检测值会增大,两者乘积不变。

  • 您的问题是解决了吗?没明白您上面的表述,如果还没有解决,您可以再详细说明您的问题吗?