This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1281: 脉冲同步信号的限制

Part Number: ADS1281


在时序图中sync信号从低到高,再置低,再置高;使用连续采样时sync常态高,是不是需要置低再置高,再置低再置高;

对于tcshd和tscsu的定义最小10ns,不监测fclk的情况下,这个时间没有办法控制,是不是不能使用sync引脚进行同步

  • 您好,

    sync常态高,是不是需要置低再置高,再置低再置高;

    是的,SYNC 是上升沿有效,但是SYNC 与CLK的时序关系可能会偶尔错过SYNC 上升沿,因此建议SYNC 翻转2次(即两个上升沿)以避免错过SYNC 上升沿。

    对于tcshd和tscsu的定义最小10ns,不监测fclk的情况下,这个时间没有办法控制,是不是不能使用sync引脚进行同步

    如果您不需要同步其他外部设备或事件,仅是用于ADC上电后的一次同步,您可以将SYNC 信号翻转2次,以避免发出的SYNC信号无效。