This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299EEGFE-PDK: 在贸泽上新买的EEG开发套件,出现如下的波形,请问是坏了么?

Part Number: ADS1299EEGFE-PDK


PGA = 1,测量MVDD ,CH3和CH4 明显和标准2.5v有差异,数据为0.822v,

PGA = 1,短接了所有CH,INP和INN,波形如下 datarate 1000  samples 1000,

  • 您好,

    关于MVDD电压,您测量的是哪个通道的?其中  1, 2, 5, 6, 7, 和8通道MVDD值应为 [0.5 × (AVDD + AVSS)],3 和 4通道MVDD值应为  DVDD / 4,如不正确,请检查AVDD、AVSS和DVDD管脚的电压值是否为期望值;

    PGA = 1,短接了所有CH,INP和INN

    您是自己在电路板上短接的,还是配置CHnSET寄存器短接的?如果是自己在电路板上短接的,建议检查下输入共模电压是否在ADC要求范围内;

    同时也用示波器看下提供的供电电压上的噪声或纹波是怎样的?可能是哪里里噪声干扰了电路板 。