This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

独立ADC和MCU中ADC模块的区别



以图中两种方案为例:

使用独立ADC和使用MCU的内部ADC来实现模数转换,有什么性能、技术上的区别吗?

二者有没有各自的优劣势?

  • 您好 ,集成和独立芯片的各有优劣势。集成的节约了板子空间,减少了外围设计。工艺也不一样,集成的工艺相对高一些,那么成本也就会高一些。

    但是考虑温度这个参数的话,独立ADC要比集成的好,MCU就像一个可变的温度源,温度变化对导致电路发生变化,为了在时变的温度环境中实现可预测的性能,需要增加温度补偿电路。这就增加了系统的尺寸和成本,这是集成ADC难以承受的奢侈品,但是独立ADC来说很容易地添加温度补偿电路,以尽量减少温度变化的影响。

    最后从精度来看,独立ADC也要比集成的ADC有优势。