一致测出的温度是75C左右,一晚上回来再测,正常21C,然后马上又测 又变成75C,温度升高的那么快吗?还是哪里设置的不稳定。请大神帮忙解决一下 谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在 temperature sensor 模式下,寄存器 register 0 没有影响,或者说不使用它;
看时序图,DRDY信号不对,转换数据有效时,DRDY输出电平,在SCLK下一个上升沿变为高电平,DRDY脉冲频率应该等于设置的数据速率。

在 ADS1120 产品首页有 ADS1x20 Example Code,不知道您是否已经知道,您可以下载下来参考: