Part Number: ADS131M04
Other Parts Discussed in Thread: LM4040
我用单片机发送SPI指令0xA08000读取寄存器值,SPI读写测试正常,但是DRDY每次读数据都要经过很长一段时间才会产生脉冲。如视频,DRDY四个通道的bit很久才会有一次脉冲。
使用的是8.192MHz晶振,测试正常。3V的AVDD和DVDD也正常。
寄存器都是复位后的值,没有经过更改。
SYNC脚直接连在DVDD上。参考芯片手册9.1.3 Minimum Interface Connections
请问大概会是什么问题?
您好,这是SCLK和CLKIN的波形。