This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DAC39J82: DAC39J82芯片输出信号在140MHz频率存在杂散问题

Part Number: DAC39J82


在使用DAC39J82过程中我们发现DAC芯片在输出是0—500M频率信号时,在120MHZ以下没有没有杂散问题。在150M,200M,300M 频率下也没有杂散问题。但在140M有杂散,杂散出现在(60,80,100,120,160,180,200),在160有杂散,出现在(80,240,300)180有(140,220,260)等,非常有规律,基本是10MHZ的倍数。

请问下出现这种杂散情况该如何解决?

  • 您好,注意以下几点避免输出有杂散:

    1. 电源要干净。

    2.DAC PLL的设置问题,应使用高的FPD update rate保持最佳相位噪声性能,但也不能过高防止输出有杂散。因此如果PFD=153.6 MHz, 分频系数N应配置为2.

    3.PLL mode下,如果外部环路滤波不使用的话,各个引脚都悬空的话,PCB板上不需要走线。

    4. 正常工作时,不推荐使用连续的SYSREF信号,建议是给给SYSREF一个脉冲信号避免连续信号。

    另外,SYSREF走线要尽量远离DACCLK,避免互相干扰导致输出有杂散。