ADC12D1000 每路输出12位bit 同时还有一个伴随时钟DCLK 后续FPGA使用serdes原语串转并模块 12bit即需要12个serdes 每个serdes的时钟都是接在同一个DCLK上? 就是说1路DCLK一共接到了12个iserdes上,这样子的话,DCLK的驱动能力够吗? 在数字电路中普通门电路的扇出系数来说一般是8,那么这个DCLK是能够驱动12个iserdes的吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ADC12D1000 每路输出12位bit 同时还有一个伴随时钟DCLK 后续FPGA使用serdes原语串转并模块 12bit即需要12个serdes 每个serdes的时钟都是接在同一个DCLK上? 就是说1路DCLK一共接到了12个iserdes上,这样子的话,DCLK的驱动能力够吗? 在数字电路中普通门电路的扇出系数来说一般是8,那么这个DCLK是能够驱动12个iserdes的吗?
可以考虑使用clock fanout器件,除了考虑驱动能力,其次就是阻抗匹配,我认为最好是使用时钟扇出器件。
DCLK是什么时钟,LVDS还是其他电平标准?如果考虑fanout的话,我这边帮去看下是否有合适的fanout器件。
如果需要串并转换,那就需要使用serdes了。不知您说的哪个demo板?
或者可以查阅使用的FPGA的Spec,看下它的内部架构。