请问AFE4300 BCM AFE 是如何计算被测阻抗的?datasheet里面的说的只是表层理论,经过我的样板测试,绝对没这么简单,我的理解是含有R.C.L三元件 即Z=R+jX=R+j(wL-1/(wC))。系统本身的RCL和被测体的RCL。麻烦高手指点如何计算。
万分感激!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问AFE4300 BCM AFE 是如何计算被测阻抗的?datasheet里面的说的只是表层理论,经过我的样板测试,绝对没这么简单,我的理解是含有R.C.L三元件 即Z=R+jX=R+j(wL-1/(wC))。系统本身的RCL和被测体的RCL。麻烦高手指点如何计算。
万分感激!
BCM分为两部分,第一部分就是您这里谈到的阻抗测量,就是AFE4300的主要功能。这里面分为两种做法,一是测量简单的阻值,利用Full Wave Rectifier 及 R=V/I就可以了。 另外就是IQ demo模式,这个就能测量出复式阻抗,就是楼主谈到的。 请提供你的邮箱,我们会发给你一个解释文档,谢谢。
第二部分,就是根据测量到的阻抗及体重,还有身高,体重,年龄,性别,还有你自己建立的根据不同人种,地区的模型库,采用某一种计算方法来测出人体的各种成分。这部分里面采用哪种公式及它的准确度,已有很多公开的paper发表,当然有的公司也有自己的专利做法。这里需要您自己判断或创造使用。
进过本人两年多的研究,终于做好了AFE4300的方案,并做成了测量模块,模块提供串口通讯即可完成所有测量及计算。经过跟百利达和inbody的对比测试,结果非常满意,有需要的朋友可以邮件联系hyphen08@139.com
你好,能发我一份AFE4300的底层驱动代码(C语言版本的)的吗?我最近在用AFE4300的I/Q模式测阻抗和相位角,但是测的数据不太正确,希望您能发我一份底层驱动代码,谢谢了。邮箱:mhb40430@126.com