ADS1115通道之间轮流转换采样时,出来的都是其中一路的结果,但是单独使用一个通道时工作都正常,采样的模式是单端连续采样模式,是不是自己设置ADS1115有问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
ADS1115通道之间轮流转换采样时,出来的都是其中一路的结果,但是单独使用一个通道时工作都正常,采样的模式是单端连续采样模式,是不是自己设置ADS1115有问题?
注明:在实际使用中只使用SCL和SDA引脚与MSP430连接,未使用ALERT引脚。
下面程序为IIC程序和ADS1115程序
********************************************************IIC程序************************************************************************************
#include <msp430f149.h>
#include"ADS1115.h"
#include "I2C.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
unsigned int Initdata[4]={0};
/**************起始信号***************/
void start()
{
SDA_Out;
SDA_L;
SCL_Out;
SCL_H;
SDA_H;
SDA_L;
SCL_L;
}
/*************终止信号*************/
void stop()
{ SDA_Out;
SDA_L;
SCL_H;
SDA_H;
}
/*************向I2C总线发送一个字节************/
void Send1byte(uint byte)
{
uint i;
SDA_Out;
for(i=0;i<8;i++)
{
if((byte<<i) & 0x80)
SDA_H;
else
SDA_L;
SCL_H;
SCL_L;
}
SDA_H;
SCL_H;
SCL_L;
}
/**************读取一个字节**************/
uint Read1byte()
{
uint temp=0,i;
SDA_In;
for(i=0;i<8;i++)
{
temp=temp<<1;
SCL_L;
SCL_H;
if(P2IN&0x02)
{
temp|=0x01;
}
}
SDA_Out;
SCL_L;
SDA_L;
SCL_H;
SCL_L;
SDA_H;
return temp;
}
*****************************************************************************************************************************************************
****************************************************************ADS1115程序**********************************************************************
#include <msp430f149.h>
#include "I2C.h"
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int uint;
extern unsigned int Initdata[4];
uint result_gd=0;
/*******************Config寄存器*********************/
void Confige_1115(uchar channel )
{
uchar i=0;
switch(channel) //通道选择
{
case 0: Initdata[2] = 0x42; break;
case 1: Initdata[2] = 0x52; break;
case 2: Initdata[2] = 0x62; break;
case 3: Initdata[2] = 0x72; break;
}
Initdata[0] =0x90; // 启动配置命令
Initdata[1] =0x01; // 指向配置寄存器
Initdata[3] =0x83; // 配置字低字节
SCL_H;
start();
for(i=0;i<4;i++)
{
Send1byte(Initdata[i]);
_NOP();
}
stop();
}
/************指向转换结果寄存器***************/
void Point_reg(void)
{
uchar i=0;
Initdata[0] =0x90; // 地址 + 写命令
Initdata[1] =0x00; // 指向转换结果寄存器
SDA_Out;
SCL_H;
start();
for(i=0;i<2;i++)
{
Send1byte(Initdata[i]);
}
stop();
}
/**************读取转换结果***************/
uint Read_1115(void)
{
uchar ResultL,ResultH;
uint Result;
SCL_H;
start();
Send1byte(0x91);
ResultH=Read1byte();
_NOP();
ResultL=Read1byte();
stop();
Result=ResultH*256+ResultL;
return Result;
}
uint Get_AD(uchar channel)
{
Confige_1115(channel);
Point_reg();
return Read_1115();
}
*********************************************************************************************************************************************************
在主函数中使用Get_AD(uchar channel)连续调用两个通道,使用仿真器单步执行两通道的结果都正确,液晶显示也正确,但是全速执行后发现两通道的值互相有影响,两通道采样出来的结果是其中一通道的值,这是否跟ADS1115内部只是使用同一个数据转换寄存器有关?
如果单步执行,每个通道都正常的话,那有可能是你轮流采样时,通道间的时间间隔留的不够。
ADS1115的最高采样率只有860. 建议你尝试把通道间切换的延时加长。
您好!我也遇到了这个问题,两个通道交替采样时出来的数据是一样的,我也尝试加了比较大的延时,结果还是一样,请问怎么解决,谢谢!
if(i==7) //ADS1115的1#ADC值
{
ads1115_start_convert(0xC4); //#####
ads1115_read_adc_val(7);
}
if(i==8) //ADS1115的2#ADC值
{
ads1115_start_convert(0xE4);
ads1115_read_adc_val(8);
}
/******************************
往ADS1115写入一个字节
*******************************/
void write_ads1115(unsigned char configreg)
{
TwiStart(); //产生启动信号
TwiWriteByte(ADS1115_WRITE); // #define ADS1115_WRITE 0x90 =10010000 地址寄存器 最后那个0标识 写
TwiWriteByte(0x01); // 0x01=00000001 写入指针寄存器指向配置寄存器
TwiWriteByte(configreg); //Config reg的前8位,改变AD通道 1#0xC5 2#0xE5
TwiWriteByte(0x83); //Config reg的后8位,不变
TwiStop(); //产生停止信号
twi_delay_bus();
twi_delay_bus();
twi_delay_bus();
TwiStart(); //产生启动信号
TwiWriteByte(ADS1115_WRITE); // #define ADS1115_WRITE 0x90 =10010000 地址寄存器 最后那个0标识 写
TwiWriteByte(0x00); // 0x00=00000000 写入指针寄存器指向转换寄存器
TwiStop(); //产生停止信号
twi_delay_bus();
twi_delay_bus();
twi_delay_bus();
}
/******************************
从ADS1115读取ADC值
*******************************/
void ads1115_read_adc_val(int k)
{
unsigned char DH,DL;
TwiStart(); //产生启动信号
TwiWriteByte(ADS1115_READ); //#define ADS1115_READ 0x91=10010001 最后那个1标识 读
DH=TwiReadByte(1); //读一字节数据 ack: 1时应答,0时不应答
DL=TwiReadByte(1); //读一字节数据
TwiStop(); //产生停止信号
twi_delay_bus();
ADCResult[k][1]=DL;
ADCResult[k][0]=DH;
DH=0;
DL=0;
twi_delay_bus();
twi_delay_bus();
twi_delay_bus();
twi_delay_bus();
twi_delay_bus();
twi_delay_bus();
twi_delay_bus();
//////////////////////////////
}
//开始一次转换
void ads1115_start_convert(unsigned char configreg)
{
TwiInit();
SPI_MasterInit();
write_ads1115(configreg); //SDA写入 指针寄存器指向配置寄存器
}