This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1202: 关于TI 文档sbaa094.pdf中一些点的请教

Part Number: ADS1202

你好!

在阅读TI 的文档sbaa094.pdf时,产生一些疑问请帮忙澄清一下:

Page 6, Table 1. Ideal SNR and ENOB of 2nd Order ∆Σ Modulator for Different Decimation Ratios 

对于这个每隔M个点取一个值?如果是这样为什么Table 1中显示抽取率高反而SNR降低呢?ENOB也低了?

还是说这里的Decimation Ratio(M) 和 cic filter中的抽取率是不一样的, 这里的M相当于从1-bit stream中解调出的字节长度?

谢谢!

  • 您好,明天我会具体看下您的问题

  • 您好,

    很抱歉回复这么晚!

    Table 1 中抽取率M高SNR没有降低,ENOB也没有低,如下截图所示,它们是随着抽取率的增大而性能提高的:

  • 非常感谢您的回复!

    有一个疑问,就是这里的Decimation ratio具体是怎么理解?

    例如M=4, 是指没隔4个点取一个点,其余三个去掉,还是指每隔4个点去掉一个点?

    如果是每隔4个取一个点,则上表是反的;如果是每隔4个点去掉一个点,则上表趋势是对的。

    谢谢!

  • 抽取是把输出数字信号的高速率降低到奈圭斯特频率的过程。通过下面这个公式可以知道,如果M=4,则可以简单理解为是每4个sample抽取一个sample。

    具体方法有多种,我查到的一种就是对一组samlpe数据进行平均化,即通过累加这些高分辨率的数据、每几个数据做一次平均、输出平均结果、并清空计算所用的数据开始下一个平均过程。另一种实现低功耗抽取功能的更为简单的方法就是,每K 个样本抽出一个样本的结果(其中,K 等于抽取率),这样就不需进行累加和平均计算。

    另外,上表table1变化趋势是∆Σ调制器+滤波器+抽取共同作用的结果,它是文档中公式1~6的可视化反映。

  • 很抱歉,因为别的事,回复晚了。

    我们知道ADS1202采样输出的是1-bit数据流, 那么这里的抽取率M是指对这个1-bit数据码率的抽取,还是指在把这个1-bit数据码流转换为,比如12bit数据后,对这个12bit数据的抽取?

    谢谢!

  • 应该是对这个12bit数据的抽取,下面文档讲了数字滤波器和抽取滤波器的工作原理,希望对您理解ADS1202工作原理有帮助:

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/zhct144/zhct144.pdf