This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1299: 硬件复位后无法读取到寄存器值

Part Number: ADS1299


你好,我在使用其他主控IC与ADS1299官方评估套件的前端PCBA 进行软件调试时,将评估套件前端PCBA的连接器J3 的 RESET(pin8) 引脚通过杜邦线连接到GND做硬件复位后,发现读取寄存器的值全部为0x00(在做这个硬件复位操作之前能够正确读到寄存器数据)。此时即使把RESET引脚重新连接到 DVDD 也不能正常读取到寄存器内的值,将评估套件前端PCBA重新断电等待一段时间后重新上电也依旧读不到寄存器内的值。通过官方上位机软件查询到当前寄存器表值为下图,请问这个情况需要怎么解决?

另外我尝试在官方评估套件和官方上位机软件的环境下复现这个情况,当按下评估套件控制PCBA上的复位按键后,读取寄存器值也全为0x00,或许与我遇到的情况一样。

  • 您好,

    将评估套件前端PCBA的连接器J3 的 RESET(pin8) 引脚通过杜邦线连接到GND做硬件复位后,发现读取寄存器的值全部为0x00

    这里的GND具体指哪里?是否有可能接错?

    “发现读取寄存器的值全部为0x00”是通过什么读取的?是指通过外接的主控IC读取的吗?

    此时即使把RESET引脚重新连接到 DVDD 也不能正常读取到寄存器内

    ADS1299EEG EVM板上对reset管脚有上拉至DVDD,不需要外接上拉至DVDD;

    另外我尝试在官方评估套件和官方上位机软件的环境下复现这个情况,当按下评估套件控制PCBA上的复位按键后,读取寄存器值也全为0x00

    这好像EVM板损坏了,SPI通信没有响应。您实测reset管脚电压正常吗?建议按照下面链接步骤验证ADC是否还正常?

    如何验证 ADS129x 器件是否仍然正常工作?