This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS7864 无法工作

Other Parts Discussed in Thread: ADS7864

ADS7864 上电之后是不是BUSY 脚为高电平(没有开启转换)? 为什么我的ADS7864的BUSY 一直是低电平呢?是硬件问题?

  • 是的,上电后BUSY初始应该为高。

    把你的电路图发上来看看,应该没给启动转换信号不会为低的。

  • O(∩_∩)O谢谢 ADS7864的基准电压是有的。 电路图就是照芯片手册上的 我的外部晶振接的是一个8M的有源晶振 。 外部时钟还换过一个用单片机输出的100K方波

    但是发现它的峰值被拉低了。就是接到ADS7864 后峰值由原来的5V 下降到3V。 这是外部时钟导致的吗? 是只要一上电,如果硬件没问题的话 除了CS接地其他脚不管 BUSY 就为一定为高?