This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS8691: 将此ad作为开关电源的输出电压采样,但是一开始还是好的,将电压上到一定电压后ADC会偶尔的暂停RVS信号

Part Number: ADS8691


我将ADS8691用于DC-DC变换器的输出电压采样,单独上电压是好的,可以上到满量程,但是加上功率就出现了RVS缺失的情况,由于我程序内进入数据帧的信号是由RVS触发的,因此它就断了,然后后续的时序就乱了,为什么会出现这种情况?

  • 加上功率就出现了RVS缺失的情况,由于我程序内进入数据帧的信号是由RVS触发的,因此它就断了,然后后续的时序就乱了,为什么会出现这种情况?

    如何加的功率? RVS缺失表现在什么方面?

  • 就是使用在LLC电路上,输出电压的采样,在进入不正常的工作状态前的情况是这个样子,绿色为sdo的波形,再往上加电压,RVS信号就不再发出 了,

    错误的波形是这样 ,ADC模拟侧为5V的供电,通过2W的电源模块,数字是3.3V也是2W的电源模块,请问可能是供电的问题吗,控制器是FPGA,FPGA的spi通信信号是没问题的,很干净

  • 您好,您指的往上加电压,具体是加在哪里?加到多大电压时,RVS信号没有输出?

    正常工作说明ADS8691性能是正常的,什么条件下需要往上加电压? 

  • 就是AIN_P 和AIN_GND之间的电压加上去,RVS信号就工作不正常了,然后在这个电压还不高的情况下,sdo的输出会被干扰,波形如图所示,请问是什么样的干扰会出现这样的波形呢 橙色为LLC谐振电流的波形

  • 抱歉回复晚了。

    就是AIN_P 和AIN_GND之间的电压加上去,RVS信号就工作不正常了

    具体AINP的电压加到多少?是否加到已经不满足ADC的输入电压范围导致RVS信号不正常?

    另外,寄存器0Ch的SSYNC_CLK bit是配置的什么?您的意思是想让RVS信号输出同步于外部时钟还是内部时钟对吧?

    波形来看,SDO的波形确实干扰严重,是直接使用的示波器碳棒测试的吗?