正在学习THS1040这个芯片,试着用手册上的电路来学习一下,能采集到波形,用DAc输出的。但是输出范围总是在1-3V之间(DAC的参考电压时3V),根据自己的理解 按照手册上的电路计算的输入范围与实际总有差距。所以在这想问几个问题:
1. 各种模式下的输入范围应该如何确定?
2. 参考电压如何设置成内部与外部,设置成功后如何得到输入范围
3. 对于双极性信号的采集,他的输出的十位二进制范围是在0000000000--1111111111之间吗?他们与实际输出之间的对应关系应该是什么?
4. 如果我就想把他设置成双极性的输入型号,比如 -1.5V到1.5V的正弦波,应该如何确定模式?及VREF、REFT、REFB、REFSENSE等管脚的如何连接?
还请大家能详细讲解一下,本人看英文手册的能力还是有限,希望得到大家的帮助!