This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1263: 5SPS FIR GAIN=1 条件下你们实物通常能做到多少位稳定

Part Number: ADS1263


按你们使用的经验 : 是否可以实现 5SPS  FIR GAIN=1 1u Vpp (23位稳定?)如果有差距会差多少?

1  5V LT3042-5V(0.8uVrms)  ;3.3V  LP5907-3.3供电 

2  四层板,二层为无电流 运放跟随输出 参考平面,运放输入可以接地或1/2VREF;三层为GND铺地+5V+3.3V走线 ;四层为GND+少量信号线

3 输入 100欧姆 +104(三端馈通电容) +102(COG )组成输入滤波

4 MCU输出ADC启动信号后 休眠静默。

5 将这些电路聚集在较小的PCB上,单独测试

6 测试条件使用18650电池或锂电池供电的LTC6655-2.5 基准做DC输入