你好,
我使用ADS1299IPG来采集脑电信号,我的硬件电路配置如下

然后我在外部接入波形发生器,负极接REF,正极接IN1N,然后发现输入信号根本看不到波形发生器的信号,请问下我的SRB1和SRB2配置错了吗?
我在软件端的寄存器配置为:
CONFIG1 = 0x96;
CONFIG2 = 0xD0;
CONFIG3 = 0xEC;
CHnSET = 0x00;
MISC1 = 0x20;
Need your help!
THX
Jazel
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
我使用ADS1299IPG来采集脑电信号,我的硬件电路配置如下

然后我在外部接入波形发生器,负极接REF,正极接IN1N,然后发现输入信号根本看不到波形发生器的信号,请问下我的SRB1和SRB2配置错了吗?
我在软件端的寄存器配置为:
CONFIG1 = 0x96;
CONFIG2 = 0xD0;
CONFIG3 = 0xEC;
CHnSET = 0x00;
MISC1 = 0x20;
Need your help!
THX
Jazel
您好,输入端负极接REF,REF电压是多少?
另外,您描述负极接REF,电路中使用的是SRB2 接的REF,我想您应该是使用SRB1接channel4,6或8 通道的负极,如下描述,SRB1可以和输入负极连接。并且我看您寄存器MISC1 = 0x20,说明bit5=1.开关闭合,将SRB1和输入的负极连接,即REF。所以按照您的配置,SRB1应该接REF,SRB2是不用的引脚,建议和AVSS接一起,尽量不要悬空。

另外注意就是输入是否满足PGA的线性输入范围:

你好,Kailyn,
谢谢你的回复,不好意思,我有点没描述清楚,我是想使用ADS1299的负极INxN输入,然后INxP通过SRB2连到一起作为REF电极。
请问下这种情况下,我配置CHnSET为0x08, MISC1配置为0x00对吗?
顺便问下,我外部测试的时候,只连接我的INxN和REF可以吗,还是一定要连接BIAS电极呀?
谢谢 Kailyn
您好,CHnSET为0x08, 即蓝色框中的SRB2开关关闭,即INxP和SRB2 一起连接REF电极到PGA同相端。
INxN作为PGA的负向输入。这样是可以的。
而您说的BIAS电极,是因为如果差分输入,连接BIAS电极作为内部输入共模电压,保证差分输入的范围在PGA输入范围内。
根据您的描述,INNP连接参考电极,是伪差分输入,所以INxN 应该是符合PGA输入范围的,所以我认为不用接BIAS电极也可以。