Other Parts Discussed in Thread: ADS1299
Ti工程师你好,请问我使用ADS1299进行EEG信号采集,ADS1299配置为单端采样,现在我使用的脑电极是有源电极,就是在单个通道P端新增一个跟随放大器,但是我用这种设计后,电极脱落检测功能无法实现,打开脱落检测,一直显示连接成功,请问这种设计是否真的无法实现脱落检测功能?(使用的模式是DC-Lead off)



This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Ti工程师你好,请问我使用ADS1299进行EEG信号采集,ADS1299配置为单端采样,现在我使用的脑电极是有源电极,就是在单个通道P端新增一个跟随放大器,但是我用这种设计后,电极脱落检测功能无法实现,打开脱落检测,一直显示连接成功,请问这种设计是否真的无法实现脱落检测功能?(使用的模式是DC-Lead off)



正确,电压跟随器输出具有低输出阻抗,这可能会影响导联脱落检测的电流路径。
是的,由于无论是否连接电极,运算放大器都以低阻抗驱动其输出,因此 ADS1299 导联检测无法在插入运算放大器的情况下工作,需要在运算放大器输入端(电极)连接电阻。
工程师认为 ADS1299 导联检测基于通道输入的差分导联偏置工作。
因此,您需要在驱动 N 输入的运算放大器上将 200M 接地,并将 200M 连接到驱动 P 输入的运算放大器上。