DAC80501: VREFIO引脚输出2.38V - 数据转换器论坛 - 数据转换器 - E2E 设计支持 (ti.com)
我在TI官网采购了两个wson8封装的dac80501,测量vrefio引脚是2.498,误差稍大,我换过vrefio的电容到1uf,也是一样的。我们之前用过几次vssop10封装的dac80501,vrefio引脚是2.500.请问为什么wson8封装的基准电压会小一些?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
DAC80501: VREFIO引脚输出2.38V - 数据转换器论坛 - 数据转换器 - E2E 设计支持 (ti.com)
我在TI官网采购了两个wson8封装的dac80501,测量vrefio引脚是2.498,误差稍大,我换过vrefio的电容到1uf,也是一样的。我们之前用过几次vssop10封装的dac80501,vrefio引脚是2.500.请问为什么wson8封装的基准电压会小一些?
您好,VREFIO对地电压是和REF-DIV 的配置以及VDD电压范围有关的。如果REF-DIV bit = 1,3.3 V ≤ VDD ≤ 5.5 V的话,VREFIO的范围在2.4V~VDD范围都是正常的。
同样,如果REF-DIV bit = 0,VREFIO的范围在1.2V~0.5VDD范围都是正常的。

您好,是的,如果使用内部基准的话,VREFIO是输出引脚。
VREFIO有和其他外部电路连接吗?
用万用表测量的电压吗?阻抗选择的是多大的?
另外,datasheet上建议VREFIO的电容最小150nF,能够换150nF再看下呢?