我给DSP2812外扩的AD为ths1230,想使用的采样频率为12.5MHZ左右,想请问一下:
1、ths1230的时钟问题。本来想直接用TI的时钟芯片,发现大多都是要通过编程,而且要加晶振的,这样就复杂了。我想问一下,直接使用有源晶振为ths1230提供时钟可行吗?会不会引起AD采集时的不稳定?如果可行的话,那芯片出来的CLK信号还需要连接其他的电容电阻吗?
2、由于DSP2812访问外扩区域的速度比较慢,只有4或5MHZ左右,我决定采用FIFO,将ths1230采集到的数据先存到FIFO里面,然后再读到DSP中,这样的方案不知道是否可行。
谢谢了。