Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74CBTD3306, TXB0102
您好
我之前问过Ti关于3.3V-2.5V双向电平转换芯片的问题,我看到技术文档中有提到 FET Switch这种解决方法,但我去查这个芯片的文档,发现只有阈值电压和oe1 oe2两个使能信号,没有发现接3.3V或者2.5V的接口,问一下这种芯片能不能实现3.3V-2.5V双向电平转换的功能?如果有,是哪一款芯片呢?
另外,在双向电平转换芯片中有一个数据是max data rates,
比如SN74AVC8T245芯片,数据是320Mbps,我想问的是是对于8路加起来的数据传输上限还是一路的数据传输上限
需要芯片的传输能力是每一路要85Mbps。
多谢