如题,各位大侠
SN74AVC8T245PW这种电平转换芯片VCCA和VCCB引脚需要加去耦电容吗?
如果需要,加多大的比较合适呢?多大容值和什么封装形式比较好些?
小白一枚
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如题,各位大侠
SN74AVC8T245PW这种电平转换芯片VCCA和VCCB引脚需要加去耦电容吗?
如果需要,加多大的比较合适呢?多大容值和什么封装形式比较好些?
小白一枚
谢谢
数字芯片一般都加上10uF和0.1uF的电容进行去耦。10uF一般典型选用电解电容,0.1uF一般选用瓷片或类似材料的电容。
小电容需要尽可能靠近电源脚。
那这个芯片有三个电源引脚,VCCA那边我加了0.1uF的陶瓷电容
然后有两个VCCB引脚,我现在加的是一个0.1uF的陶瓷电容,一个1uF的陶瓷电容,不知道这样加可不可以
p.s:我看其他电平转换芯片没有用电解电容去耦的
你好
1 一般电解电容可以几个芯片合起来附近放一个,滤除低频。0.1uF的瓷片电容一般是滤除高频分量,因为数字电路的开关噪声一般属于高频分量,这个电容是必须在每个电源引脚附近加的。
2 1uF和0.1uF电容主要看你的电路运行在多大的频率下。一般建议取一样的值,除非真有需要使用两个,这个值和需要和工作频率有关。0.1uF是经验值,一般0805封装的0.1uF电容自谐振频率在10M左右,也就是这个频率以上电容不呈现容性。如果能拿到电容的手册就则可以参考一下。
如果是用在单片机系统类似的低速应用下,这样加一般也不会出问题。
你好
打扰了
我们这个芯片转压两边的数据频率大概要到50MHz,然后您说的意思是这个芯片的电源管脚VCCB1和VCCB2加一个0.1uF的电容吗,在芯片去耦的过程中,不是一般一个芯片管脚最少加一个电容进行去耦吗?
然后这边用了8块电平转换芯片,请问我现在想问一下,VCCB1和VCCB2只加一个0.1uF的去耦电容可以吗?
画了
但是我不确定去耦电容用多大的
我看芯片文档上也没有说明
所以就很纠结
救急
保险起见就0.01uF两个分别尽可能靠近两个VCCB,旁变在放一个1uF。因为这个片子速度比较高,可以把去耦电容放小点。
请问下对这种速率比较高的,0.1uF封装有区别吗,0805的还是0402的比较好些
也就是说VCCB1和VCCB2都用0.1uF的电容
然后VCCB1和VCCB2共用一个1uF的电容?
一般情况是封装小的寄生参数小。
建议你看一看去耦的原理的文章,网上很多,问题会迎刃而解。