使用背景 :
使用 ADC08D1020 时,信号输入是 单端 ,采用 DC 耦合并采用 放大器电路来完成单端转差分的功能,选用ADC08D1020的芯片资料上推荐的LMH6555+LMV321(datasheet,P43)来处理 ,ADC08D1020的VCMO连到LMV321的输入 ,经过LMV321缓冲器输出 连到 LMH6555的VCM_REF端,详见下图
问题 :
由于ADC08D1020是双路模拟输入,在连接两路输入(VinI,VinQ)时需要两个LMH6555完成两路单端输入转差分输入的功能,因此需要给两个LMH6555的VCM_REF端提供共模电压,ADC08D1020只有一个VCMO端,这两路模拟信号的单端转差分电路是否可以共用一个VCMO共模电压?
电路设计时是不是这样:ADC08D1020的VCMO输出直接连到两个LMV321的输入端,经过缓冲后两个输出分别连接到两个LMH6555的VCM_REF端?如果不是应该如何设计?