This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
求助。我用TMS320F28335eZdsp与DAC8560EVM的SPI连接,做DAC。用到了三个接口,GPIO18_SPICLKA与DAC8560EVM的J2-3相连,GPIO19_SPISTAn与DAC8560EVM的J2-7相连做SYNC,GPIO16_SPISIMOA与DAC8560EVM的J2-11相连作为DIN。
我检测了DAC8560芯片管脚的时序,与例程基本一致。
用的内部参考电压,2.5V,也没有问题。
但是输出端就是没有信号。
你好,
能提供更详细的信息吗,例如SPI的输出时序波形、跳线帽的连接或者是上电后的输出电平与配置后的输出电平是否有变化? 在没更多详细信息前,可以从以下几个方面进行排查。
1 两个板子是否共地,电源供电情况是否正常。
2 如果供电和共地正常,使用同样的跳线设置,使用EVM和PC上的软件配合是否能输出想要的信号。截取出能得到想要的信号的配置时序波形,与不正确输出时的时序进行对比。