This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ads1298 问题

Other Parts Discussed in Thread: ADS1298

回复: ads1298 Vrefp是-0.1V还是0V MichaelSheep 发表于论坛 数据转换器

 关于您的案子,您既然有评估板,可以把评估板配置成与自己设计的板子一样,用同样的处理器进行配置,测量各个信号看看哪里不一样。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

1 我就是把评估板接到了我的处理器上做的对比试验

2 发的数据是否看过,成不成啊 给点实质性的建议

3 以前有没有人遇到过相同的问题和解决方法

4 是板子的问题 还是芯片的问题

5 能不能在北京帮忙来测试一下硬件环境啊

 

 

 

 

  • 1 关于第一个 你试过把母板的IO口插到你做的板子上,用评估板的软件进行测试了吗?

    2 第二个 我上次看到你复位后的数据并无错误,但直接看到你说参考refp输出0,觉得很奇怪应该是-0.1才对,猜测是否是硬件有问题,所以才让你核实一下,结果你确实描述有误。

    3 我这里没遇到过你的问题。

    4 板子问题还是芯片问题,如果能回答,相信你的问题已经解决。

    5 北京有信号链的FAE,可以打电话联系他们,官网上有。也可以直接去北京办公室找他们。

     

    你先试试我说的第一点,母板和你的板子相连,用评估软件直接控制你自己做的板子,如果问题再现,说明是板子问题。

    你说的数据如果能把这么多的测试数据一个一个什么意思表示清楚,相信会有专家或者网友为你出谋划策。