Other Parts Discussed in Thread: DAC80508

在上面的寄存器列表来看,使用此芯片时,默认状态下,是否为四路通道都是广播模式输出;
四个通道若是独立输出模拟信号,SYNC寄存器的8~11位是否必须要配置为0000?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我有四路同时需要连续独立输出时,
这里的连续具体是什么意思?
写入DAC 寄存器的数据最初存储在DAC缓冲寄存器中,可以将数据从DAC缓冲寄存器传输到active DAC寄存器的配置为立即进行(异步asynchronous模式)或由LDAC触发(同步synchronous模式)启动。一旦更新了DAC active寄存器,DAC输出将更改为其新值。
每个DAC通道的更新模式由其相应SYNC-EN bit的状态决定。在异步模式下,写入DAC数据寄存器会立即更新DAC active 寄存器,在CS上升沿DAC输出。在同步模式下,写入DAC数据寄存器不会自动更新DAC输出。相反,更新仅在LDAC触发事件之后发生。LDAC触发事件通过触发寄存器中的LDAC bit 或LDAC引脚生成。
您这里四路同时输出的话,需要使用同步(Synchronous )模式,由寄存器 SYNC-EN bit设定。在使用LDAC触发事件更新输出前需要写入四路DAC 寄存器值,然后LDAC触发事件同步输出。
DAC80508应该是DAC80504的8通道版本,它们具有相同的寄存器映射,下面FAQ中提供了DAC80508的.h文件,希望对您有所帮助: