ADS1298R 手册里面讲了只有在RLD 放大器被power off 或者disable后,RLD的电压比较器才能工作。换句话说,RLD lead off 检测和 RLD out不能同时用。
如下的几种方法能否解决,请大家给点意见?
1,定时检测 就是周期power off 掉RLD_AMP放大器,这样可能导致一些sample值有噪声。
2,用不同的pin脚将共模电压送回到人体。
利用RLD重定位的功能,但是需要在RLD_INV和RLD_IN两个pin之间串上个RLD_AMP。这样就导致不能有些导联没法测量。
3,在片外重新搭独立的RLD lead off 检测电路。
请大家给点意见啊!
1298R的EVM如何配置,可以用来验证RLD lead off 检测的功能???