This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

ADS1294R: ADS1294R采集肌电数据

Part Number: ADS1294R


我想用ads1294r来完成肌电数据采集。各个寄存器的配置情况如下所示:

	// 1
	ADS1294_REG[ID] = 0xd0; // 0xd0, 1101 0000 ID只读
	// 2
	ADS1294_REG[CONFIG1] = 0x03;  //
								  //[6] 0 菊花链模式
								  //[5] 0 CLK引脚不输出时钟信号
								  //[2:0] 011 设置采样率2kHz

	// 3
	ADS1294_REG[CONFIG2] = 0x12; // 0x12, 0001 0010	设置为斩波频率可变
	//[4] 1 测试信号来源,内部
	//[2] 0 设置测试信号幅值,1倍
	//[1:0] 10 设置测试信号频率,不使用

	// 4
	ADS1294_REG[CONFIG3] = 0xec; //

	// 5
	ADS1294_REG[LOFF] = 0x02; // 0x03, 0000 0011 [4]必须为0
	//[7:5] 000 导联脱落检测器阈值,95%
	//[3:2] 00  导联脱落检测器导通的电流幅度,6nA
	//[1:0] 00  导联脱落检测器的导通频率,直流
	// 不适用导联脱落检测

	// 6
	ADS1294_REG[CH1SET] = 0x81; // 0x60, 0110 0000

	// 7
	ADS1294_REG[CH2SET] = 0x81; // 0x60, 0110 0000

	// 8
	ADS1294_REG[CH3SET] = 0x81; // 0x60, 0110 0000

	// 9
	ADS1294_REG[CH4SET] = 0x60;						 // 0x60, 0110 0000

	// 14
	ADS1294_REG[BIAS_SENSP] = 0x08; //通道四接到右腿驱动电路

	// 15
	ADS1294_REG[BIAS_SENSN] = 0x08;  

	// 16
	ADS1294_REG[LOFF_SENSP] = 0x00;							  // 0x00, 0000 0000

	// 17
	ADS1294_REG[LOFF_SENSN] = 0x00;							  // 0x00, 0000 0000

	// 18
	ADS1294_REG[LOFF_FLIP] = 0x00;								 // 0x00, 0000 0000

	// 19
	ADS1294_REG[LOFF_STATP] = 0x00; // 0x00, 0000 0000 正极通道导通状态,只读

	// 20
	ADS1294_REG[LOFF_STATN] = 0x00; // 0x00, 0000 0000 负极通道导通状态,只读

	// 21
	ADS1294_REG[GPIO] = 0X00;					  // 0x00, 0000 0000  [7:4] 用于向GPIO端口读写数据

	// 22
	ADS1294_REG[PACE] = 0X00;  // 0x00, 0010 0000 [7:6] [4:0]必须为0   起搏信号不启用

	// 23
	ADS1294_REG[RESP] = 0X00; // 0x00, 0010 0000 [7:0] 必须为0,没用  呼吸控制不启用

	// 24
	ADS1294_REG[CONFIG4] = 0X00;  // 0x00, 0000 0000 [7:4] [2] [0]必须为0   呼吸控制禁用了,这里直接默认配置就行

	// 25
	ADS1294_REG[WCT1] = 0X00; //

	// 26
	ADS1294_REG[WCT2] = 0X00; //

电极片的连接情况如下:

遇到的问题:

只使能通道四,将三个电极片贴紧皮肤时,数据稳定输出8388607(7F FF FF)

单独vin+、或者vin-时,数值会有变化,如下图:

 绘制出来的波形:

请问是我的寄存器配置存在什么问题吗?

  • 您好,

    寄存器配置没看出什么问题。

    寄存器您是否验证了写入后可以正确读出?

    您是否使用了内部测试信号验证了ADC可以正确转换和采集转换结果?

    ADC的模拟供电电压是多少?因为使用内部基准电压4V的话,模拟电压需要使用5V。

    R18、R19、V1是什么元件?

    建议您先使用肌电信号模拟仪产生肌电信号进行采集,以排除电极连接或其他因素造成的影响。