Other Parts Discussed in Thread: DAC2904, DAC7811
大家好:
我在做系统,需使用数模转换器,但是用户需要采样率为2.8MS/s,芯片的参数里就没有该项参数。我用总线访问时间来计算,但是有些芯片就没有写周期的参数。
所以我比较迷茫,不知该如何确定DAC的采样率。。。。。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
采样率是DAC的一个指标,在器件资料里面都会明确标示的啊
你可以上我们网站上download 下来看看 比如DAC2904等等,
一般芯片手册里都会有该DAC的最高采样率,这是一个比较关键的指标,一般由输入数据采样率和内插倍数来决定,及DAC的采样率应等于输入数据采样率x内插倍数。如果你使用的DAC无内插功能,则一般输入数据的采样率等于DAC的采样率。
低速DAC可以用Settling time来表征速度, 则2.7Msps要选setting time<0.35us. DAC7811应该可以
同意Robin的答案。在慢速的DAC中,有时是用setting time标注的
同意Robin的答案。在慢速的DAC中,有时是用setting time标注的
你好,我要将500到5000Hz频带范围的高斯序列经过DAC芯片,采样率至少是10KHz对吧?但是这个采样率是对某个数据说的,一个采样值是一个数值。而DAC是I2C接口的,是在时钟线SCL下一位一位传输的,而且还有设备地址和控制字节,应答位。这个采样率是怎么计算的啊。比如,我一个频率为200Hz的正弦序列,怎么传输在DAC端才能保证仍然是200Hz输出。期待你的答复,谢谢。