This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[問題]關於ADC_SPS& 16bit_8channel ADC選擇

Other Parts Discussed in Thread: ADS1248

關於 ADC的參數,即每秒模數轉換器採點數。

假設我今天選了一顆16Bit 想要單通道 要能在0.2sec 完成採集那我如何去選擇SPS呢?

/*------------------和平的分割線--------------------*/

想選一個16bit 的ADC,SPI介面,8個通道,REF可外接0~5V,單通道0.12sec 完成採集。有哪些可以挑選呢?

  • 你好,

    第一个问题,需要选择5SPS以上的。

    第二个问题,你需要外接的Reference要低至0V吗? 是什么意思呢?  有必要到0V参考么?或者零点几伏参考。

  • 恩..5SPS好,但是怎麼去挑選的呢?因為我單一Ain(+/-) 前面會有Multiplexers選擇不同來源訊號。

    所以我需要評估切換過後需等待多久才會是我要的Data。所以想瞭解SPS相關的公式。

    Reference 我會選擇 REF5025,REF5045,REF5050 這三種規格,不會到0V

    感謝你的答覆。

  • 你好,

    如果是5SPS,可以选用sigma delta ADC,这类ADC精度高,吞吐量低。根据不同的芯片,建立时间有不同的要求,有的是切换过后的第一个数据就是你要的Data的,也有不是这样的。具体要根据手册来看,看settle time这个参数。不清楚你对这个有具体要求没,还是越快越好?

    另外,你的复用器是用什么实现?继电器还是模拟开关。看看可以考虑用ADS1248或类似型号的多通道ADC可以吗?因为多路ADC很多都内部集成复用器。你一共几路信号呢?

  • 來源訊號有128個透過Multiplexers(目前是選擇Analog的ADG5408),簡化成16個來源訊號,

    再用兩個的(8個通道ADC(SPI)還沒決定型號)來讀取,希望是在30秒內讀128個來源。30sec/128=0.234sec 預防萬一不夠快所以假設0.12sec。

    原本預計用14 bit但選擇是16bit。

    PS.

    假設原本是 讀取的有 D1,D2,D3,D4,D5,D6,D7,D8,D9,D10,D11,D12。分成三組

    初始 讀取是D1,D2,D3,D4

    當D1讀取後 Multiplexers切換到D2,

    當D2讀取後 Multiplexers切換到D3,

    當D3讀取後 Multiplexers切換到D4,

    -----

    當D10讀取後 Multiplexers切換到D11,

    當D11讀取後 Multiplexers切換到D12,

    反覆這樣做 因為我需要一直更新資料。

  • OK,

    但不清楚您的信号是何种形式,幅度以及误差的要求。您可以在http://www.ti.com.cn/lsds/ti_zh/data-converters/precision-adc-less-10msps-products.page 网页下进行筛选。希望对您有用。